This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:SmartRF 监听器软件-显示滤波器功能

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/571468/cc2540-smartrf-sniffer-software---display-filter-capability

器件型号:CC2540
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

我将使用 TI 软件-> SmartRF 监听器软件(版本2.18.1.0)以及 TI CC2540 USB 软件狗进行 BLE 数据包分析。 在该工具中、我看到"显示筛选器"选项卡。 在该选项卡中、可以使用"Adva"字段/"InitA"字段/"Scana"字段进行筛选(我无法在"字段名称"中找到这些筛选器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们确实存在于字段名称下、即 ADV_ID AdvA、ADV_CONN AdvA 等

    有关滤波的更多信息、请参阅用户指南 :www.ti.com/.../swru187g.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但 我有兴趣使用中央或外设蓝牙地址过滤 GATT 数据交换、这是可行的吗? 如果我使用对讲机配置->连接到发起方地址选项、数据包会在一段时间后丢失

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该可以使用您之前提到的对讲机配置。  这是不是始终如一的可重现错误、还是由于射频干扰而错过了数据包?  请注意、滤波器发生在监听器软件中、而不是硬件级别、因此如果您的环境非常嘈杂、这可能是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在大多数时间发生。  我使用  的应用是 CC2650 Launchpad 中的"简单外设"和"简单中央"。  为了   与 CC2650 Launchpad 兼容、我在"简单中央"(没有与 GAP 或 GATT 接口相关的更改)中对密钥处理和显示处理进行了极小的更改。

     SmartRF 数据包 监听器软件版本为2.18.1

     SmartRF 数据包 监听器软件也会崩溃几次。

    关于噪声环境、我不确定我没有其他 BLE 监听器软件可供分析