This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2650:启用指示

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/571385/rtos-launchxl-cc2650-enable-indications

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好!

IAM 正在处理多角色项目。

在外围设备侧使用 SPP BLE 服务器程序进行 IAM。 在这里、我有2个特征。 一个具有指示属性、另一个具有通知。

多角色 iAM 尝试启用指示和通知。

将0x0002和0x0001分别写入客户端特性。 但只有通知才会启用。

但是、如果我再次写入0x0002、则会启用指示。

为什么它不是第一次启用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您尝试启用通知/指示的特征是什么? 此外、嗅探器捕获在调试这种情况时非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用串行端口配置文件的 IAM、在该特性中、通过写入和指示启用第一个特性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎没有正确配置指示特征。 如果没有嗅探器捕获、我无法再发表更多评论。 我将查看安装程序随附的葡萄糖传感器项目、以获取如何设置指示的示例。