This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541-Q1:适用于 CC2541-Q1和 CC2640R2F-Q1的 LE 安全模式1和2

Guru**** 2557190 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F-Q1, CC2541-Q1, CC2541, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/572633/cc2541-q1-le-security-mode-1-and-2-for-cc2541-q1-and-cc2640r2f-q1

器件型号:CC2541-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F-Q1CC2541CC2640R2F

您好!

在蓝牙规范中、描述了以下安全模式。

LE 安全模式1
1.无安全性(无身份验证和无加密)
2.未经身份验证的加密配对
3.通过身份验证的加密配对

LE 安全模式2.
1.未经身份验证的数据签名配对
2.使用数据签名进行身份验证配对

CC2541-Q1和 CC2640R2F-Q1是否支持这些安全模式?
我无法从软件开发人员指南中找到相关信息。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    CC2640R2F 支持这两种模式、包括安全连接、CC2541不支持安全连接、但支持这两种模式。 (CC254x 仅支持4.0功能、其中包括 LE 传统配对)。 请注意、BLE 中几乎从未使用数据签名。

    有关 差异的其他信息、请参阅 security.stackexchange.com/.../what-is-the-difference-between-bluetooth-le-secure-connections-le-security-mode。

    大多数这些功能由 GAPBondMgr 自动处理、不涉及用户的大量交互。 指南中提供了一些有关如何使用 GAPBondMgr 的信息-这是我们通常所指的内容。

    此致、
    反叛分子