请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC2541我仅通过中断接收来自 UART 的数据。
a.初始化 UART
void SCC_init (void) { PERCFG &=~(1 << 0); P0SEL |=(1 << 2)|(1 << 3); U0CSR |=(1 << 7); U0GCR |= 11; U0BAUD |= 216; UTX0IF = 0; URX0IF = 0; U0CSR |=(1 << 6); URX0IE = 1; EA = 1; 此_rxbuf_wi = 0; }
b.接收数据
HAL_ISR_Function (this_urx0_ISR、URX0_vector) { HAL_enter_ISR (); URX0IF = 0; this_rxbuf[this_rxbuf_wi]= U0DBUF; if (++this_rxbuf_wi >= this_RXBUF_size){this_rxbuf_ISR = 0DBUF };if }(+ this_rxbuf_rxbu_r_r_rwi_0_xbuf)= 0)
例如、测试时始终丢失数据
a.我从 PC 发送[aa bb 0A 03 12 48 10 f3 7b 98 0d 0A]
b.但仅在 CC254X 的本_rxbuf 上收到[AA BB 03 48 F3 0D 0D 0A]
有什么问题吗? 谢谢!