This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/LAUNCHXL-CC2650:Simplelink 启动器应用程序的 Rrgarding 问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/572311/starterware-launchxl-cc2650-rrgarding-issue-with-the-simplelink-starter-app

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650STK

工具/软件:Starterware

您好、先生、

             我从过去两天开始在 Project Zero 上工作,我成功地将 hex 文件下载到 launchpad 中,但连接到该 launchpad 后,建议使用该 Launchpad 的应用程序不会显示 LED 控制选项卡。请向我提供解决方案,指导我如何解决此问题 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接到 LED 控制选项卡后、您的意思是什么? 我知道在 CC2650STK 上运行的 SensorTag 示例具有此功能、但我知道在 ProjectrZero 上没有此类演示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生,
    我可以从这里获取 LAUNCHXL-CC2650的所有示例的文档,我的意思是如何检查每个示例的工作,请指导我完成此过程。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="sagar minchnal"]连接到 LED 控制选项卡后未显示该选项卡

    您是指 Sensortag App->Service Explorer? 请参阅下面的链接。  

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生,
    现在它正在工作,通过使用 BTool 和 BLE Device Monitor,我们可以测试的所有预定义示例是什么?请帮助我完成 SIR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在 ble SDK 中导入示例程序并查看可以测试的内容。 我还建议您浏览 Simplelink Academy 中的模块。 您可以通过此链接下载 Simplelink Academy。 software-dl.ti.com/.../overview.html

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢主席先生、我将介绍一下。