This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:每次 BLE 重新连接时出现内存泄漏

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/571522/cc2564-memory-leak-on-every-ble-reconnection

器件型号:CC2564

大家好、

我正在使用带 FreeRTOS 的 CC2564 + STM32F411。 我面临一个问题、在 经过特定数量的 BLE 重新连接后、它因硬故障而卡住。

我在每次重新连接时都尝试调试和检查堆存储器、每次重新连接时、都会出现特定的内存泄漏112字节、这是因为这种泄漏、在经过一定数量的重新连接后、堆存储器将发生硬故障。

为什么我在 BLE 重新连接上遇到这种泄漏? 如何避免这种情况?

请在我即将到达截止日期时帮助我解决此问题。

谢谢、

最棒的

Krish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Krish、

    您能否分享您正在使用的 BLE 示例应用? 我将尝试在 STM32F430G-EVAL 板上复制此内容(此版本正式支持)。 在我们之前的测试中、未发现这种类型的内存泄漏。 我将尝试运行与您确认相同的应用程序。

    此致、
    Vihang