This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:您是否可以处于待机模式并传输 BLE 数据?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/572439/launchxl-cc2650-can-you-be-in-standby-mode-and-transmit-ble-data

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

您好!

抱歉、如果这是个愚蠢的问题、我不熟悉 BLE。  我希望将器件配置为大多数时间处于待机模式、在 GPIO 引脚的上升沿唤醒、通过 BLE 发送一位、然后返回待机模式、直到下一个上升沿。  我意识到要与器件配对、我需要一直启用 BLE。  您可以在待机模式下执行此操作吗?  我需要尽可能减小电流消耗。  是否有更好的方法来实现此目的?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexandra、

    是的、无线 MCU 将从待机状态唤醒并发送、然后恢复待机状态。 有关更多详细信息、请参阅应用手册 SWRA478 -"Measuring BLE Power Consumption (测量 BLE 功耗)"。 TI BLE Wiki 上提供了一个链接。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我只想澄清我的问题以确保。 如果您处于待机状态、则无法使用 BLE? 您是否必须退出待机状态才能实现此功能? 每次输入引脚接收到1时、我都会尝试获取我的计算机日志、同时使用足够低的功耗。 由于我需要计算机才能看到1、因此我假设计算机必须始终连接到设备、并且在待机状态下(如果可能)传输0的设备。 实际上、我并不关心它从待机状态唤醒、我假设您需要 BLE。 是否有更好的方法或类似的示例?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅上述应用手册。 如连接事件处理中所示,第一步是 RTOS 从待机状态唤醒。

    您可以在 BLE 堆栈保持连接的同时连接到 UART 端口。

    祝你一切顺利