This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:SPPBLEUart 与添加新 RTOS 任务维客不一致...

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/572137/rtos-cc2650-sppbleuart-inconsistency-with-adding-new-rtos-task-wiki

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

我在项目中使用 SPPBLEUart 示例。

当将 SPPBLEProject 与有关如何添加 BLE 感知 RTOS TAKs 的 wiki 说明交叉参考时(此处)、我注意到了一些差异:

  • 维客显示 ICALL_MAX_NUM_ENTRICS=7、而 SPPBLE 设置显示 ICALL_MAX_NUM_ENTRICS=6
  • Wiki 说、将以下定义添加 到栈工程 OSAL_MAX_NUM_PROXY 任务=3、而它在 SPPBLE 工程上没有跟踪...

如果我理解正确,SPPBLEUart 项目确实包含一个新任务(SDI_task),那么为什么不遵循 wiki 指南?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、该 wiki 可能与该项目不相关(可能使用旧版本的栈)、您应该只需增加 ICALL_MAX_NUM_TASK任务 即可完成额外的任务。

    您能否发送您要参考的 wiki 链接?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网址是 :http://processors.wiki.ti.com/index.php/Adding_BLE_Enabled_RTOS_Task

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、

    在 SPPBLE 演示项目中、iCall_MAX_NUM_ENTRIES 设置为6。
    我真的需要增加它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不需要、如果您使用提供的工程、则无需将其递增、但如果您要移植到另一工程、则应确保相应地更新预处理器定义。


    祝你一切顺利