This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:cc2564地址过滤

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/572398/cc2564moda-cc2564-addresses-filtering

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564

您好!

CC2564是否可以过滤已连接节点的 MAC 地址、以便仅在特定节点连接到网络时唤醒主 MCU-MPU?

谢谢、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    CC2564MODA 是一款具有经典 BT 和 BLE 的双模 BT 控制器。

    该实现是否是通过经典 BT 或 BLE 实现的?

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、

    实现同时使用这两者。 BLE 用于控制、BT 用于数据传输。
    BLE 承担着过滤地址的技术、这是否可行?

    谢谢、
    Alberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    是的、这是可行的。 BLE 具有白名单、可用于筛选已知具有已知 BD_ADDR 的已知器件发送连接请求。 您可以参阅蓝牙核心规范[第6卷、B 部分、4.3.1]的自动连接和白名单部分、了解有关如何将白名单用于链路层地址过滤的详细信息。 由于链路层实现在 CC256x 控制器的固件中、因此滤波将在不唤醒主机 MCU-MPU 的情况下完成。

    另一方面、白名单管理(如从白名单中添加/删除设备)将在主机 MCU-MPU 上运行的堆栈中完成。 您可以从 TI 双模蓝牙协议栈的 GAPAPI.h 中引用以下 API、这些 API 可用于管理白名单。

    - GAP_LE_Add_Device_TO_White_List ()

    - GAP_LE_Remove_Device_From _White_List ()

    此致、

    Vihang