This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/CC2540:空 PDU 是什么?

Guru**** 2556970 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/572321/starterware-cc2540-what-is-the-empty-pdu

器件型号:CC2540

工具/软件:Starterware

你好。

我会测试 CC2540中央设备和外设连接。

1:1正在进行连接。

但是,连接后,它们每秒交换一次空 PDU。

空 PDU 是什么意思?

在中央源代码中、 #define DEFAULT_ENABLE_UPDATE_REQUEST  FALSE。 (源为 SimpleBLECentral 和 SimpleBLEPeripheral)

它们最初是否以1秒的间隔交换数据?

请帮帮我。。 T^T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Doyun、
    这称为连接事件、将在每个连接间隔发生。 如果从器件没有从器件延迟(0)、则它将以一个 ACK 的形式回复主器件发送的每个连接事件数据包。 如果主器件在设定的监控超时内确实接收到任何 ACK、它将退出连接。 请在此处通过的蓝牙核心规范中阅读有关连接事件的更多详细信息:
    www.bluetooth.com/.../adopted-specifications

    由于您似乎不熟悉基本概念、我建议您将一些教程改编成 google、或者查看一两本有关蓝牙低耗能的书籍。 以下是一个示例:
    https://www.amazon.com/Getting-Started-Bluetooth-Low-Energy-ebook/dp/B00K1N23LA

    此外、对于我们最新的器件系列 CC26xx、我们在 Simplelink Academy 中提供了许多优秀的教程:
    software-dl.ti.com/.../overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Erik。
    我刚开始使用蓝牙、很难。
    链接已断开。 我看不到您的推荐书。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我修复了链接。 您可能还可以在 Google 上找到大量免费的有用资料。