This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有蓝牙"串行端口"如蓝网格的 WT12?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F47177, CC2564, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/571494/does-ti-have-a-bluetooth-serial-port-like-the-wt12-from-bluegiga

主题中讨论的其他器件:MSP430F47177CC2564CC2640

我正在寻找更小的 BT 无线电来取代我的 WT12 (使用内置 SPP 的经典 BT)。  

TI 是否有可添加到 MSP430F47177项目中的 WT12等 BT 串行端口(无蓝光标志)?  我没有 RAM bluetopia 要求、超过100KB 的闪存要求 将使我的项目变得如此之大、以至于我无法再支持 OTA。  到目前为止、我只看了 CC2564MOD。。。

如果 CC2564无法使用、TI 是否有其他(经认证)蓝牙无线电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2564只是一个 BT 控制器、SSP 配置文件必须在主机上运行。 您可能需要考虑选择具有更多存储器的 MSP 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了此 BT 交换之外、重新设计不是一个选项。 您是否知道可以正常工作的任何其他 BT 模块?
    TI 拥有内置 BT 的 MSP。 有人知道吗、有人将其中一个模块作为认证的 BT 模块进行销售
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PS:IT 需要支持最新的4.0 SSP (安全)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marty、您好!

    如上所述、CC256X 系列仅是具有高达 HCI 层的控制器、因此没有上层协议栈功能。

    请查看 CC2640系列-我不确定它是否具有您所需的功能、但这是我可以想到的唯一选项、它可能具有您所需的功能。

    BR、

    陈洛威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望有人已经采用了 TI 提供的 BT 无线电选项、并将其制作成了一个模块。  我想我看到一个内置了无线电的 MSP、它本来可以很好地实现这一点。  提供简单的接口、因此只要 MSP 具有 UART、它们就可以拥有无线无线电。 听起来像是一个简单的学校项目+ FCC 认证  

    Panasonic 公司可能已经做到了这一点。  我要让他们的一些模块进行测试。  很难从经典 SPP 中滤除所有 BLE 内容。  标记和网页设计人员不知道区别、只需将其器件命名为蓝牙4.0即可。  我想您认为4.x =仅 BLE、不知道4.x =经典、BLE 和宽带。   别忘了 DigiKey、 他们推出了一些300多种选项、其中 BLE 是最受青睐且无法筛选的器件。

    我希望我可以在这里的其他模块上获得一些线索。