This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650 Launchpad SPP BLE 转手机兼容问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/572353/cc2650-cc2650-launchpad-spp-ble-to-mobile-phone-compatible-problem

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

大家好、

是新手、我使用 CC2650 Launchpad 来获取 SPP BLE Server 示例代码。
它运行成功、可以连接到我的 Sony 手机蓝牙。
我可以将数据从 CC2650 SPP BLE 服务器发送到手机并返回数据。
但是、当我连接到 Samsung Galaxy A8手机蓝牙时、它只能找到 CC2650 SPP BLE Server、然后 尝试连接始终失败!
该应用程序是相同的"BLE Scanner (BLE 扫描仪)"。
可以有人帮助我吗?

提前感谢、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否检查连接参数是否未被接受? 如果您可以提供监听器日志、我们可以更轻松地为您提供帮助。

    即使应用程序相同、手机上运行的操作系统也可能不同。 因此、让监听器记录更有帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2640

    大家好

    我已经从 https://github.com/ti-simplelink/ble_examples/tree/master/examples/cc2650lp 的 SPP_BLE 下载了"CC2640 UART 转 BLE 桥接器"实验

    SPP BLE 功能在 Sony、Inhon 和 HCT 电话上非常出色(CC2640充当服务器)。 而不是 三星 Galaxy A8。

    我运行相同的应用程序 BLE Scanner。

    Galaxy A8可以找到 SPP BLE 广播设备、但连接响应始终失败!

    GAP 或 GATT 是否应修改以解决兼容性问题?

     任何评论都值得高度赞赏。

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    您是否有 BLE 监听器可用于查看响应是什么?

    如果您没有监听器、Logcat 或许可以在此处帮助您查看状态。

    我确信这是 GATT 或 GAP 兼容性问题。 是否可以使用 Galaxy A8连接到 simple_peripheral?

    此致、
    反叛分子