This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:任务中的 SPI_OPEN ()导致'#10099-D 程序不能放入可用内存中#39;错误

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/572375/cc2650stk-spi_open-in-a-task-causes-10099-d-program-will-not-fit-into-available-memory-error

器件型号:CC2650STK

我尝试在项目零源代码中使用 Sharp LCD 显示屏。 在任务中调用 SPI_open()会导致#10099-D 错误。 如何避免?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazi、

    此问题已被多次询问和解答、您可能可以通过在论坛中搜索"10099-D 错误"获得一些帮助。 有关该工具的更多信息、请访问 :processors.wiki.ti.com/.../10099

    此致、

    Klas