This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:使用 UART 通信的 HM-10

Guru**** 2560180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/572022/cc2541-hm-10-using-uart-communication

器件型号:CC2541

你(们)好

我在 HM-10板上刷写了 BLE 桥接器固件、并尝试使用 UART 进行通信。

当我使用串行接口 sendDataToHost 函数时、我目前无法看到通过 TX 发送的任何信号。

是否有人知道我应该更改哪些配置(如果有)? UART 端口或任何其他特定的电路板配置来实现这一目的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iddo 您好!

    您使用的是哪种 BLE 堆栈以及示例? 您能否列出启用 UART 所采取的步骤?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 BLE 堆栈1.4.2
    使用 BLE_Bridge 示例

    我已将 BR 更改为19200
    实现了回调函数
    已尝试 UART_PORT_0和 UART_PORT_1 -我认为 HM-10需要端口1

    如果您知道配置 UART 的最简单方法以及标准 HM-10或 CC41A 板的正确配置选项、
    我非常感谢您的帮助。

    谢谢!