This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:将模块用作 SPP-LE UART 桥接器

Guru**** 2560150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/571662/ccs-cc2650moda-using-the-module-as-a-spp-le-uart-bridge

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650BLE-STACK

工具/软件:Code Composer Studio

你好、

我们有一些基于 TM4C MCU 的产品、我们需要在这些产品上实现低功耗蓝牙通信。

为了保持现有结构、目标是使用通过串行 UART 连接到 TM4C 控制器的 CC2650MODA、该模块应用作 SPP-LE 桥。 我们计划为 TM4C 端编写一个基本库、其中包含必要的"命令"、例如

  • 告诉我您所连接的蓝牙设备的地址
  • 告诉我您连接的蓝牙设备的名称
  • 开始广播 BT 服务进行配对
  • 开始为 SPP-LE 连接广播 LE 服务
  • 更改默认 UART 速度(在系统和模块之间)

除了特殊命令、我们真正需要的是通过 TM4C UART 将接收字节发送到 PC 或移动设备、而不是通过蓝牙发送接收字节。

模块 boosterpack 和各种 EK 硬件已经准备就绪、只需"等待启动"即可。

问题是:是否有某种库、应用手册、示例、任何可以加快该过程的东西? 或者相反、由于我们发现了几个帖子和文档、我想我正在尝试筛选哪些内容-哪些内容实际上是最新的、更直接地与此场景相关?

非常感谢、致以诚挚的问候

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以查看我们的 simplelink Academy 培训简单网络处理器部分、并从中获取。
    software-dl.ti.com/.../ble_snp_sap_intro.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christin、

    感谢您的回复!

    但是、我注意到、Academy 上的所有内容都基于 TI_RTOS。 虽然让 CC2650端运行 RTOS 不会出现问题、但我们的 TM4C 应用程序基于带 TivaWare 的 C 语言而不是操作系统。 我忘记了在我最初的帖子中提到这条相关信息...

    我从您的链接中了解到、关于 CC2650、我们只需刷写 simple_np 十六进制应用程序即可。 很好!

    但基于 TI_RTOS 的 MSP432_ProjectZero 与我们的实际情况相差太远。 因此、我想我们需要的是基于 ProjectZero 而非 TI_RTOS 的文档、或 API 手册或更全面的文档、以便在我们基于 xWare 的 TM4C 项目中使用相同的 ProjectZero 库。

    有这样的吗?

    此致

    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、


    您没有提到您使用的 TI BLE-Stack 的哪个版本、但您可以在 TI BLE-Stack 安装的 SAP 目录中的简单网络处理器 API 指南中找到 SNP API 列表。 (对于 BLE-Stack v2.2.1、它位于 SAP_3_00_01_07目录中)。


    您还可以查看 Christin 提到的 SimpleLink Academy 实验中"关于简单网络/应用处理器"部分中的"资源"表、获取更多设计指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rachel、

    根据我所读的内容、我可以使用统一 NPI 或 SAP (使用统一 NPI?) 要连接运行 simpleNP 的 CC2650MODA、对吧?
    我可以尝试将这些 API 移植到 Tiva、但它们只能在 TI-RTOS 上运行?