请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 大家好、
编译了以下代码、它应该会初始化引脚、但会卡住。 PIN_INIT 代码进入一个无限循环(汇编:BL 此_addr)。
#define L1 IOID_23 #define L2 IOID_24 #define L3 IOID_25 #define L4 IOID_26 PIN_Config ledPinTable2[]= { L1 | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_HIGH | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX、 L2 | PIN_GPIO_OUTP_EN | Pushull | PIN_OUTP_LOW | PIN_PIN_OUTPL_MAX L4 | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX、 PIN_TERMINATE }; int main (void) { /*呼叫板初始化函数*/ Board_initGeneral(); /*开始连接到 DIO */ PIN_INIT (ledPinTable2);//<--该行永远不会返回! :( 返回1; }
感谢您的任何帮助!
最棒的
巴拉克。