This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/CC2650STK:SimpleLink Starter 问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/572035/starterware-cc2650stk-simplelink-starter-problems

器件型号:CC2650STK

工具/软件:Starterware

大家好、我最近购买了 TI SimpleLink SensorTag 开发套件、在将传感器连接到手机、然后再连接到 IBM IoTF 云方面一直存在一些可靠性问题。  我所面临的一些问题。

1) 1) 似乎使 Starter 应用程序在 iPhone6上运行的唯一方法是关闭 WiFi。  在 Wifi 打开的情况下、应用程序启动、然后在2-3秒内崩溃。

2) 2)在 WiFi 关闭的情况下、我可以让手机连接到标签、并且可以看到传感器。  有时、尽管我无法连接到标签。  是否缺少序列?

3) 3)我允许应用将数据推送到云、但它未连接。  已尝试单击按钮、检查设置等、但未执行任何操作。  但是、一旦连接成功、应用 程序上的黑色 X 就会消失、红色螺栓会闪烁、指示数据。  然后、我可以在 IoTF 网页上看到数据。  虽然寿命很短、但现在我又回到无法将其连接到云的状态。  同样,是否有一些秘密按钮序列可供输入:-)  

我看到新电池似乎可以解决许多问题、但该器件是全新的、电池电量为88%、因此我怀疑是这样。

所有这些的概念都很酷、但到目前为止、我没有留下深刻印象。  "在3分钟内将您的设备连接到云"几乎不是问题。   

是否有人可以推荐文档或其他内容?  我一定会在某个地方遗漏一些东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我使用的是 iOS 9.3.5版 iPhone 6、在启用 WiFi 和启用"推入云"的情况下、您不会遇到任何问题。 我使用的是 SimpleLink Starter 版本4.92。 您是否已将 SensorTag 更新到最新固件版本(v1.40)? 此外、请确保在执行固件更新后关闭/打开蓝牙。

    如果您的设置不同、能否提供差异?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我在 iOS 10.2.1上。 我相信我的应用程序版本为4.95、我的标签的固件版本为 v1.30。 我尝试更新固件、但1.40不可用。