This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在每个中心处理多个 BLE 外设?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/571967/how-to-handle-multiple-ble-peripherals-per-central

美好的一天!

我正在尝试了解如何处理每个中心的多个 BLE 外设。 我正在尝试创建一个包含10个以上温度传感器的传感器网络、我希望使用 BLE 将每个传感器连接到我的 PC (中央)。 我还需要每秒更新温度。

我已经了解到 BLE 只允许7个外设  同时连接到中央设备、但我认为我不需要同时连接所有外设。

可能的情况:

传感器1连接到中央设备、传输数据并断开连接。 传感器1完成后、传感器2通过连接、传输和断开来执行相同的步骤。 然后传感器#3继续等

您是否知道实现这一目标的任何好方法? 也许您知道一种更好的方法来实现相同的结果-在不到一秒的时间内读取10个以上的传感器。 BLE 可能不是我应该使用的设备?

如果你能帮助我、或者给我指正确的方向、我真的很棒。

此致

Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Carl、

    在 BLE 中、对于 Central 可以支持的连接数量没有指定的限制。 实际的限制将取决于器件、i.e、内存和 CPU 可用性等

    我建议您从 GitHub 页面上的 central 至 Multiperipheral 示例应用开始-可以在 TI BLE Wiki 上找到链接。

    祝你一切顺利