This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650 (具有最新的 F/W、包含新的电池电平特性)会随机停止广播、即使我们尝试(修改固件代码)防止这种情况

Guru**** 2868400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/571721/cc2650-cc2650-with-latest-f-w-that-includes-the-new-battery-level-characteristic-stops-advertising-randomly-even-though-we-try-modify-the-firmware-code-to-prevent-that

器件型号:CC2650

您好!

我们有一个应用、在该应用中、我们需要每个 SensorTag 在首次通电或断开连接时进行广播(无限期)。

访问此链接: http://stackoverflow.com/questions/38042880/sensortag-2-cc2650-advertising-indefinately-firmware

...除其他外、即使在 TI 网站上也是如此(似乎许多用户也需要该器件永远不会停止为"可发现")

我已(重新)在固件版本中制作了包含电池电平源的规定模式(我们现在正在阅读的特性、因此我们可以报告电池寿命以及运动数据等)。

事情是、在以前的固件版本中、这些相同的模式似乎100%可靠地工作(没有电池电量图表)。

我应该提到的是、当它发生故障时、LED 仍在闪烁。  因此,这是*非常*误导性的,表明当前代码库中可能存在缺陷。  我将我的智能手机与 NRF 工具套件应用配合使用、以证明相关的 SensorTag 确实没有广播(尽管 LED 在做什么)。

有什么想法吗?  我是否需要更改其他行?  是否可以重现此问题?

感谢您在这一问题上提供的任何帮助或见解。  我完全知道如何使用 CCS 对这些人进行重新编程、我不是初学者。

代码参考(我们的模式、全部在 sensortag.c 中):

行114-122:

//我们的 MODS:这使得未配对的 SensorTag 无限期广播。
#define 我们的广告 INDEF_MOD

//常规可发现模式无限期广播
#ifdef 我们的_广告_INDEF_MOD
#define DEFAULT_DISCOVELOAD_MODE GAP_ADTYPE_FLAGS_GENERAL
其他
#define DEFAULT_DISCOVELOAD_MODE GAP_ADTYPE_FLAGS_LIMITED
#endif

根据 S/O 帖子中的建议、甚至通过海报链接到该论坛。

第454-465行:

#ifdef 我们的_广告_INDEF_MOD
// stackoverflow.com/.../sensortag-2-cc2650-advertising-indefinately-firmware
//也建议这样做。 尝试其他规定的修改、因为使用新固件
//即使绿色 LED 在闪烁,SensorTag 仍然(有时)停止广播。
//我使用智能手机上的 NRF Connect 确认此症状。
uint16_t advertOffTime = 1;
其他
//通过将此值设置为零,器件将在之后进入等待状态
//可发现30.72秒,并且不会再次进行广播
//直到启用程序设置回 true
uint16_t advertOffTime = 0;
#endif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、您好!

    SensorTag CC2650STK 是一款纽扣电池供电的评估套件、因此它使用有限的广播来节省电池电量。

    唯一需要的更改是将可发现模式设置为 GAP_ADTYPE_FLAGS_General、这是 simple_peripheral 使用的默认配置。 仅通过此更改、我就能够看到 CC2650STK 无限期广播。 我没有看到任何与绿色 LED 不一致的地方。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们看到、它也会无限期地广播。。。当首次使用纽扣电池供电时。

    我在这里尝试做的一点是、当我们断开数据特性或实际传感器输出的收集时、它会停止广播(有时/随机)。 (取消配对、换句话说)。

    我们了解到、一旦取消配对、器件应始终恢复广播(并恢复 LED 闪烁)。 我们看到与绿色 LED 不一致的情况发生在该故障模式下、LED 闪烁、但在该特定断开连接后停止广播。 用手机扫描、我们什么也看不到。