This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:我需要项目指南才能将 CC2541 (HM-10)芯片连接到 Arduino ...

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/571691/cc2541-i-need-a-project-guidance-to-interface-cc2541-hm-10-chip-to-an-arduino

器件型号:CC2541

您好!

我需要帮助以实现从 CC2541 (HM-10模块)到 Arduino Pro Mini 3.3V 8MHz 的 UART (或其他类型的通信、如 I2C)连接

我需要从 BLE 中的 Polar H7等心率监护仪读取数据。

可以有人给我帮助吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要在 HM-10模块内对软件重新编程。 要对器件进行重新编程、请按照此处的主题收集所有需要的信息
    e2e.ti.com/.../2080329
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、但我不知道如何继续...
    阅读您建议的链接我了解在我的应用中、我可以使用 CC2541作为不带 Arduino 的主 MCU。
    我尝试解释我的项目、以便获得精确的响应。
    我实现了一个在 D52Q 汇编语言中使用 nRF52832读取 ANT+ HRM 和 POD 传感器的项目。 我通过 UART 将 Arduino 连接到 D52Q 模块、并使用 ANT+协议从 ANT+网络读取数据。 所有采集到的数据都是 Arduino 提供的、Arduino 通过 USB/TTL 链接精心设计并发送到桌面应用程序上的 PC、以计算心率和 POD 节奏。 我需要认识到 BLE 技术的一些优点。 例如 BLE/PC 桥接发送器。 在将数据发送到 PC 之前、必须计算数据并将其发送到具有我自己协议的 PC 应用程序。 因此我想(阅读您的指南)如果可以重新刷写 CC2541,我可以将其用作 MCU 和网络 BLE 无线接收器...
    我是 Arduino 环境的专家、但不是 CC2541的专家。 您可以在该项目中逐步了解我的情况吗?
    我的需求是:无需与 BLE HRM 和 POD 传感器配对即可接收所有数据、但这些数据必须以透明方式提供给我的应用-仅转换协议。
    非常感谢。