This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:使用 DEVPACK 在 CC2650STK 上连接 BLE 器件监视器和 HostApp 时出现问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/571675/cc2650stk-problems-connecting-ble-device-monitor-and-hostapp-on-cc2650stk-with-devpack

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他部件:CC-DEVPACK-DEBUGBLE-STACK

您好!

我刚刚购买了两个 SensorTag CC2650STK 和两个 CC-DEVPACK-DEBUG、并希望使用 BLE 器件监控器进行首次测试。  

但我在连接 BLE Device Monitor 时遇到问题。 我遵循了 SimpleLink Academy BLE HostTest 项目(安装在下面 /simplelink_academe_01_11_00_0000/模块/项目/ble_hosttest/information.html  

但是、当我启动 BLE Device Monitor (该教程的最后一步)时、我只能在 BLE Device Monitor 日志中获得此信息:

15:32:45.190 >主机:COM4 115200波特无流程。
15:32:45.193 > HCI 日志启用
15:32:45.285 > HCI_Ext_Build_Revision:STATUS=00 Rev=34496
15:32:45.286 > BLE 主机类型未知
15:32:45.290 > HCI_Ext_Reset_System:STATUS=00

我无法扫描设备、"Scan"按钮被禁用。

我该怎么做?

提前感谢

Tarek

PS:我在"SimpleLink 无线 MCU 的 BLE-Stack "中未找到 host_test_xxx_app 和_stack 项目、但在"simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/examples/cc2650lp/host_test/Ccs"中未找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tarek、

    您是否对应用程序和堆栈项目进行了编程? 此外、您是否连接到具有用户标签的 COM 端口?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 sunmaysky.blogspot。tw/.../how-to-use-sensortag-cc2650stk-with-cc.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    是的、我对应用程序和堆栈项目进行编程并使用端口"XDS110 Class Application/User UART"。 我完全遵循了 Simplelink Academy 的"BLE HostTest Project"。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,YK Chen,

    我在其他主题中看到 sensortag 博客文章。 但是在哪里可以找到"Board.h"文件?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在进行新的搜索后、我找到了一个包含 Board_UART_TX/RX 定义的 Board.h 文件。 不在我的工作区中的 hosttest 项目中、而是在 SimpleBLEPeripheral 项目中。 重建后、它可以正常工作、我可以连接 BLE DeviceMonitor。 是否有一个文档解释了示例工程的目录布局和构建过程? 对于新手来说、有很多"魔法"。

    感谢您的提示!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴知道它现在起作用了。