This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640的 IAR 打印到控制台

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/571722/cc2640-iar-printing-to-console-for-cc2640

器件型号:CC2640

您好!

我正在尝试弄清楚如何使用 IAR 打印到控制台。 我尝试使用 printf (),但遇到链接器错误:ERROR[Li005]:未定义"__write"[从 puts.o (dl7M_TLN.a)引用]

有人让它工作了吗?

谢谢、

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mario、

    您似乎按照以下步骤修改 app_ble.cfg 文件以使用此主题中的 SysMin:

    为了解决_write 链接器问题、我将 Build -> Library 配置的 Project Properties 设置为"Semihosted"、如下所示:

    您可以在最后尝试一下吗?

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常有用!

    感谢 JXS!