This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564:可以通过 A2DP 和 LE 连接到智能手机?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/571644/ccs-cc2564-can-connect-to-smartphone-with-both-a2dp-and-le

器件型号:CC2564

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家:

我们希望使用 A2DP 和 LE/GATT 将 CC2564器件连接到 Smarthpone。 实际上、通过结合 Bluetopia SDK 中的 A2DP 示例代码和 SPPLE 代码、我可以连接到 iPhone。 在该步骤中、我对 A2DP 和 LE 执行了两次配对。 然后、我在 iOS 上的设置窗口中看到了两个"蓝牙设备"。

我知道、双模拓扑通常可用于连接传感器以收集数据、同时连接智能手机以上传收集数据。 在本例中、CC2564连接到不同的 BT 器件。 我的用法是使用 A2DP 和 LE 连接到对等器件。

您能否确认这是否是双模拓扑的正确用法?  

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的西班牙裔 SAN:

    您能否分享 A2DP 示例代码所指的 SDK?

    通常、无辅助 A2DP 和 LE 可以同时工作。 但是、如数据表中所述、辅助模式(A3DP)和 LE 不能同时使用。

    [引用用户="Hisao Uchikosi"]

    我知道、双模拓扑通常可用于连接传感器以收集数据、同时连接智能手机以上传收集数据。  在本例中、CC2564 连接到不同的 BT 器件。 我的用法是使用 A2DP 和 LE 连接到对等器件。

    您能否确认这是否是双模拓扑的正确用法?  

    [/报价]

    CC2564中的 BT Classic 和 BLE 可连接到不同的器件或同一双模器件(如智能手机)。 因此、这是双模拓扑的正确用法。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vihang、
    很抱歉、没有足够的信息。 我将 A2DP 用于 Tiva (而不是 A3DP)和 LE。
    感谢您的确认。
    此致、
    Uchikoshi