This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:HCI_Hardware_Error_Event:0x87频率合成器编程错误

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/571628/cc2640-hci_hardware_error_event-0x87-frequency-synthesizer-programming-error

器件型号:CC2640

您好!

我将 CC2640用作具有外部微控制器的 NP。 从外部微控制器或 HCITester、我通过 HCI 供应商特定命令将 CC2640设置为外设。 然后、我使 CC2640始终以通用模式广播。 我将堆栈- ble_sdk_2_02_01_18与主机测试应用一起使用。

通过 HCITester、我发现硬件错误事件0x87经常出现。  

我的问题是 此事件的原因是什么、我应该采取什么措施来避免此问题?

对您的答案表示宽容。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、

    这是否发生在您的定制 PCB 上或与 TI 开发套件一起使用? 对于定制板、我建议阅读设计资源部分下 TI BLE Wiki 上的"CC2640硬件故障排除和启动"文章。 我将确保您已在24MHz 晶体上完成正确的负载电容调优。

    祝你一切顺利