This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:优化代码占用量、以便在 CC2541F256上使用 OAD。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/571304/cc2541-optimizing-code-footprint-in-order-to-use-oad-on-the-cc2541f256

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2640

你(们)好。

将外设+观测器配置与相应的堆栈库一起使用、代码占用空间太大、无法放入 CC2541的128KB 版本中。

之后、由于两个图像都超过了大小限制、因此无法进行 OAD 配置。 大多数代码都由堆栈库使用。

那么、我的问题是、是否有一种方法可以将 Ble 堆栈库仅放置在闪存上一次、以便映像 A 和 B 都可以使用它?

此致、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。 CC2541无法实现这一点。 CC2640可以实现这一点。