This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与 TIDC-Bluetooth-smart-keyboard-module 兼容

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDC-BLUETOOTH-SMART-KEYBOARD-MODULE, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/571272/compatibility-for-tidc-bluetooth-smart-keyboard-module

Thread 中讨论的其他器件:TIDC-Bluetooth-smart-keyboard-moduleBLE-STACK

大家好、

我想开发蓝牙 HID 键盘、我找到了 TIDC-Bluetooth-smart-keyboard-module。

我看到它是 HOGP 键盘、与 Windows 7不兼容。

是否可以将其用作 HID 键盘识别?

非常感谢您的快速支持、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我检查了 Windows 页面、并指出 Windows 7支持 HOGP。
    msdn.microsoft.com/.../mt734149(v=vs.85).aspx

    您可以从我们的官方安装程序中包含的 hid_adv_remote 项目开始。
    可在此处下载 ble stack:
    ti.com/ble-stack

    远程控制页:
    ti.com/rc

    远程控制套件的用户指南
    processors.wiki.ti.com/.../CC2650RC_UG

    或者、您可以从参考设计开始、但它可能没有所有新功能(蓝牙4.2)、这些新功能在稍后出现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    感谢您的快速回答。
    因此,如果我理解得好,我可以使用 TIDC-Bluetooth-smart-keyboard-module 连接我的键盘,将其作为 HID 键盘进入蓝牙接口?
    我看到 所有代码样本 www.ti.com/.../tidcau1 都能实现它。

    修改 Key_Matrix_Generator、我可以执行我想要的任何操作。
    在本文档之后 ,www.ti.com/.../tiduab1 我可以在不进行任何软件开发的情况下开发 HID 蓝牙键盘,对吧?

    此外、我在数据表中看到该模块在蓝牙智能上运行、因此必须实现蓝牙智能连接。 在您发送的最后一个链接中、Windows 7与蓝牙4.0不兼容。

    我需要一个可与大多数操作系统兼容的蓝牙接口。 (W7、W8、W10、MAC 等),是否可以修改代码示例以使其与这些代码兼容 ?

    非常感谢您的快速回答。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要检查 PC 支持的所有不同蓝牙规范(应该能够通过 google 找到它)、但直到蓝牙规范版本4.0才引入低功耗蓝牙。 因此、我们可以支持的最旧版本(低功耗蓝牙技术)是 BLE 4.0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    您能否确认此模块不能与 Windows 7兼容? (不支持 BLE Smart)

    非常感谢您的参与、
    此致、