This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-CC2564MODA:使用 MSP-EXP430F5529LP 板的 HFPDemo 示例的存储器问题

Guru**** 1642920 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, BOOST-CC2564MODA, MSP430F5529, CC3200AUDBOOST, CC256XMS432BTBLESW, CC2564MODN, CC2564MODA, CC2564MODNEM, MSP430F5438, MSP430BT5190
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/604813/boost-cc2564moda-memory-issue-wih-hfpdemo-example-using-msp-exp430f5529lp-board

器件型号:BOOST-CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LPMSP430F5529CC3200AUDBOOSTCC256XMS432BTBLESWMSP-EXP430F5529CC2564MODNEMCC2564MODNCC2564MODAMSP432P401RMSP430F5438MSP430BT5190

您好!

我无法构建用于 MSP430的 Bluetopia SDK 中的示例 HFPDemo、将 MSP-EXP430F5529LP 板用作硬件目标。 要链接的库指定"小数据存储器模型"、强制所有项目的构建也使用小数据存储器模型、将 MSP-EXP430F5529LP 作为目标以"错误#10099-D:程序将不适合可用存储器"结束。

我的构建有问题、或者该示例不适合 MSP-EXP430F5529LP 板(这会很奇怪)?

此致、

Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了 Bluetopia->lib->CCS->DefaultMTU 文件夹中的 EABI 和 COFFABI 库格式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安吉洛

    MSP-EXP430F5529LP + BOOST-CC2564MODA 不适合用于 HFPDemo 的硬件设置、因为 MSP430F5529没有足够的闪存来适应整个演示。

    MSP-EXP432P401R + BOOST-CC2564MODA + CC3200AUDBOOST 是用于评估用例的正确硬件设置。 有关详细信息  、请参阅 SWRU453和 CC256XMS432BTBLESW SDK。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    感谢你的答复。
    在哪里可以找到 MSP-EXP430F5529LP + BOOST-CC2564MODA + CC3200AUDBOOST 硬件设置的示例?

    我也是 MSP-EXP432P401R + BOOST-CC2564MODA + CC3200AUDBOOST 设置的问题、我在"BOOST-CC2564MODA:Trouble Through EUSCI with MSP432"博文中对此进行了介绍、您能帮我解决吗?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Angelo Vezzoli"]

    在哪里可以找到 MSP-EXP430F5529LP + BOOST-CC2564MODA + CC3200AUDBOOST 硬件设置的示例?

    [/报价]

    遗憾的是、由于 MSP430F5529没有足够的闪存来容纳所有代码、因此此硬件设置没有示例。

    [引用用户="Angelo Vezzoli"]

    我也是 MSP-EXP432P401R + BOOST-CC2564MODA + CC3200AUDBOOST 设置的问题、我在"BOOST-CC2564MODA:Trouble Through EUSCI with MSP432"博文中对此进行了介绍、您能帮我解决吗?

    [/报价]

    当然、我可以帮助您调试它。

    "BOOST-CC2564MODA:通过使用 MSP432的 EUSCI 进行通信时遇到的问题"主题提到您正在尝试直接使用 L2CAP 层。 在此之前、您是否已在此硬件设置上开箱即用 HFPDemo_HF 等示例应用?

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应用 HFPDemo_HF 和 HFPDemo_AG 在此硬件设置上运行良好。

    我发现了 UART 问题:我用 fprint...覆盖了 Display 函数。 与 UART 通信兼容可能要求太高(当接收到一个字节时、RX UART 中断在一段时间内不被触发、然后过载错误被触发)。

    感谢您的支持。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、

    只需确保。 我在该链接 www.ti.com/.../tibluetoothstack-sdk 上找到了该链接
    建议将 MSP-EXP430F5529用作 CC2564MODNEM 的实验板(例如、如果它嵌入 CC2564MODN、就像没有天线的 CC2564MODA)... 这是错误吗?

    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安吉洛

    这不是一个错误。 如果您参考该 SDK 的用户指南、您会发现 MSP430F5529具有足够的闪存来支持1个用例。 SPPLEDemo_Lite。
    对于您尝试评估的用例、它没有足够的闪存。 具有更大闪存(如 MSP432P401R)的 MCU 更合适。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、

    我尝试为 MSP430F5529构建 SPPLEDemo_Lite、但仍然遇到内存错误... 您能告诉我这个样片的正确配置、以便为 MSP430F5529构建吗? (在配置中、我只找到了 MSP430F5438和 MSP430BT5190的选项)。

    此致、

    Angelo