是否有示例应用允许 CC2564B/C 在蓝牙经典和低功耗之间动态切换? 我的想法是 、当 CC2564B/C 芯 片需要发送大量数据以实现更高的数据速率和更低的延迟时、它将在蓝牙经典模式下工作。 当它仅发送少量数据时、它会即时切换至 BLE 模式、以实现更低的能耗。 此逻辑是否适用于蓝牙? 还是跳过 BLE 模式并使用其他技术完全没问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Vihang、
让我用这种方式来表示、我希望 CC 芯片连接到同一个客户端、即 Windows PC。 安排经典和 BLE 在我的应用中与同一器件协同工作的最佳方式是什么?
当我尝试使用提供的原始 SPPLE 项目时、PC (支持 BLE)只会连接到经典链路、但绝不会连接 BLE 部件、即使我确实放置了"RegisterSPPLE"和"Advertise" 1来启用 BLE 和广播。 似乎始终只有 CC 芯片的经典部分正常工作。 您能否给出一些有关如何使这两个器件在演示中都正常工作的提示? 谢谢!
金光闪闪
您好、Vihang、
我在尝试连接到 BLE 部件时收到此消息。
大小为9的 etLE_Disconnection_Complete。</r></n>
状态:0x00。</r></n>
原因:0x13。</r></n>
BD_ADDR:0xE4A7A0C6E0B6
那么 ,对于 GAP_LE_Event_Data->Event_Data.GAP_LE_Disconnection_Complete_Event_Data->获取0x13的原因,这意味着什么?