This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BT-MSPAUDSINK-RD:BT-MSPAUDSINK 中预加载的源代码

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2560, MSP430F5229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600273/bt-mspaudsink-rd-source-code-preloaded-in-bt-mspaudsink

器件型号:BT-MSPAUDSINK-RD
主题中讨论的其他器件:BT-MSPAUDSINKMSP430F5229CC2560

您好!

我叫 Silvano、这是我第一次使用德州仪器和器件。

我正在 使用 BT-MSPAUDSINK 板。  此电路板中安装了音频蓝牙控制器 CC2560 和微控制器 MSP430F5229、并预加载了固件。

现在、我的应用很简单。  我必须复制该板。 为此、德州仪器提供了光绘文件。   问题在于固件.... 如何获得源代码或生成源代码。  

在互联网上、我发现此电路板使用 Bluetopia 软件包软件。

我下载了它、并在软件包中找到了一些具有不同项目的文件夹。  我假设正确的项目是 A3DPDemo_SNK (我不确定是因为没有关于此和 BT-SMP 板的文档) 。

我尝试编译该项目时遇到了一些困难、但该项目是针对其他微控制器完成的。 (MSP430_EXP5438)所以当我 结束对其进行编译时 、代码 不能放入 BT-MSP 控制器(MSP430F5229)中。

我 希望有人帮助我  拥有/生成  一个与预加载电路板 BT-MSPAUDSNK 相等的代码。   我重复一下我的应用程序是简单的.... 只需在 智能手机上收听该板上的音乐。

非常感谢帮助我的人...

Silvano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将进行回顾并很快返回。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hara、

    你那有新消息吗?

    非常感谢。

    Silvano Cerini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hara、

    你那有新消息吗?



    非常感谢。

    Silvano Cerini