This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:L2CAP 和 SCO 连接#39;参数

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/606665/cc2564moda-l2cap-and-sco-connections-parameters

器件型号:CC2564MODA

您好!

是否可以知道用于 HFPAG 演示示示示例的 L2CAP 和 SCO 连接参数?

此致、
Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的 BT 专家将很快回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    有关配置是否有任何新闻? 我可以在两个 CC2564MODA 器件之间打开 NB eSCO 连接、现在我尝试打开 WB eSCO 连接、但尽管 SCO_SETUP_SYNOM_Connection ()返回错误、并且另一个器件似乎已连接、但没有音频连接(我使用示波器直接查看 I2S)。 它们是必须传递给 SCO_Setup_Synchronous_Connection_Info_t 结构的 SCO_Synchronous_Connection_Info 结构的配置参数(我认为 DataFormat 配置是问题)。

    此致、
    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想编码类型应该是 mSBC
    SCO_Synchronous_Connection_Info->DataFormat.SCO_Air_Encoding_Type = aemSBC;
    但我不确定另一个参数。

    Angelo