请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 工具/软件:TI-RTOS
RTOS 2.13.0.6
CCS 6.1.2.00015
BLE Stack 2.1.1
大家好、
我正在尝试实现一个系统、将校准系数存储到 SNV 闪存中。 想法是、我从 UART (我已经在工作)读取它们、然后将它们写入 SNV (不工作)。 一旦它们被写入 SNV、我希望在每次重新启动时读取它们。
我已经尝试了 E2E 上的所有 SNV 帖子和修复、但我仍然得到相同的结果。 如果我调用 osal_sv_read 或 osal_sv_write、无论我执行什么操作、我都会返回 INVALIDPRAMETER。
我从任务内调用函数、一个是我为 UART 设置的任务、另一个是我用于 I2C 的任务 SNV 函数在两个任务中的行为都相同、始终返回 INVALIDPRAMETER。
请帮助!
谢谢
日文