This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1350:CC1350 -如何接收蓝牙数据包?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601909/ccs-launchxl-cc1350-cc1350---how-can-i-receive-bluetooth-packets

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我叫 Manuel、 我正在开发一款器件、我对 cc1350有一些疑问。 如何接收从一个 cc1350到另一个 cc1350的蓝牙数据包? 我应该使用哪些库? 如果是、您在哪里可以看到一个示例?

提前感谢。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    您可以在以下位置找到 CC1350 BLE 示例: dev.ti.com/.../

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我导入配置并使用应用 SmartRF Studio 提供的 generic_RX 以及发送 BLE ADV、接收和发送配置适用于我的无线电、但使用 Rx 数据包的 generic_RX 方法、我无法调用 RF_Mode。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阅读您的最新问题、我会感觉您希望在不使用 BLE 物理层的情况下接收 BLE 数据包?

    您能否详细说明您打算如何使用对讲机以及使用哪些设置?