This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:调试、找不到文件

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/605035/ccs-launchxl-cc2650-debugging-cannot-find-file

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSCC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

我的程序正在循环或一直停留在循环中。 我运行 SensorTag 应用程序、但它看起来没有执行。  当我停下来时,我得到了以下的…

无法在"/db/vtree/ademars/git_trees/avala-v/src/ti/sysbios/BIOS.c "中找到源文件
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。

如何加载项目而不保留 GIT 资源库设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否修改了项目?  如果您在默认目录中下载 SDK、您是否会看到问题?

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载的所有内容都安装在默认目录中。 我尝试仅运行应用程序并设置断点。 当我点击停止应用程序时、因为它看起来是在循环中、就是当我得到该错误时。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在 CC2640R2F Launchpad 上遇到了同样的问题。 是否有关于如何解决该问题的信息?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我暂停调试、那么我可以单步执行代码、但仍然无法设置断点。 您是否有类似的问题?