This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:错误-260 @ 0x0

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/605478/ccs-cc2650stk-error--260-0x0

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我在 MAC 上使用 CCS (版本:7.1.0.00016)。  直到本周、这种情况还不错。 现在、我在下载过程中收到以下错误。 我使用 CCS 中的"debug"图标下载该文件。 我已经验证 CCS 可以识别 XDS110调试器、但看不到任何错误。

Cortex_M3_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。

Cortex_M3_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。

Cortex_M3_0:电路板复位失败:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 固件和序列号可以使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110中的 xdsdfu 实用程序进行更新。 查看此处的 readme.txt 文件以了解相关说明。 (仿真包6.0.628.1)  

Cortex_M3_0:GEL 输出:板复位完成。

连接到目标时出错:

(错误-260 @ 0x0)

尝试连接到 XDS110失败。

原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、无效

固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障

电缆。 固件和序列号可使用进行更新

xdsdfu 实用程序位于.../ccs_base/common/uscif/xds110中

安装目录。 查看此处的 readme.txt 文件

以了解相关说明。

(仿真包6.0.628.1)

IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 固件和序列号可以使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110中的 xdsdfu 实用程序进行更新。 查看此处的 readme.txt 文件以了解相关说明。 (仿真包6.0.628.1)  

IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 固件和序列号可以使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110中的 xdsdfu 实用程序进行更新。 查看此处的 readme.txt 文件以了解相关说明。 (仿真包6.0.628.1)  

我仍然能够在 FlashROM 中下载固件、只是无法通过 FlashOnly"进行调试。

是否有任何关于导致错误的原因的想法?

我使用的是 TI XDS110调试探针。  我已阅读有关此错误的其他文章、并查看 了 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debugging_JTAG_Connectivity_Problems#Lost_control_of_device_execution_state

衷心感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您仍然可以下载 FlashROM 构建、这让我认为这是一个配置问题。 是否可以尝试创建新工作区并查看问题是否仍然存在? 您能否通过 CCS UniFlash 下载十六进制文件?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供参考... targetConfigs 文件出现问题:CC2650F128.ccxml。 已删除配置文件并重新创建。 这解决了我的问题