This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650创建时基为1us 的时钟

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/606684/cc2650-create-a-clock-with-a-time-base-of-1-us

大家好、

我想创建一个时基为1us (微秒)的计时器。 您能向我建议我应该使用什么来实现它吗? 谢谢你。

此致、

米格尔·维埃拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参考 预发布 CC26XX/CC13XX PWM 和 GPTimer 驱动 程序讨论主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 YiKai 的回复、

    我一直在分析您建议的链接、它包含很多信息、但我仍然不了解如何实现周期为1微秒的计时器、或者至少我不了解 GPTimer 和 PWM 如何协同工作。 您知道我在哪里可以找到有关这方面的一些信息、以及它的工作原理吗?

    此致、
    Miguel