This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:将模块与其他微控制器配合使用

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/605232/cc2564moda-using-module-with-other-micro-controller

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2564

您好!

我正在修改我的现有产品、并在其中添加 BLE 功能。 为此、我打算在我的产品中使用 CC2564MODA 模块。 我必须使用使用 GATT 配置文件的读取/写入机制来与传感器进行通信。

我有以下问题-

1.此模块是否可与现有微控制器(即协处理器)配合使用?  

2.本模块是否可用作中心角色?

3.如果是,那么通过 UART 与模块进行通信的协议是什么?

提前感谢。

Vishal N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、CC2564与多个 MCU 配合使用。 它可以充当中央单元、有关产品详细信息(硬件和软件)、请参阅以下 wiki 页面。

    processors.wiki.ti.com/.../CC256x

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    我无法从 wiki 获取完整信息。 需要帮助。

    CC2564是否为 HCI 模块、我们需要在主机控制器上编译 BLE 堆栈?

    2.如果 CC2564模块中存在 BLE 堆栈、则如何与其通信? 我有兴趣使用 UART 进行通信。

    我想将其用作完整的 BLE 模块(堆栈应位于模块上)。 我希望这是可能的。

    Vishal N