请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 Thread 中讨论的其他器件: CC2650
你好
我们使信标设计基于 SensorTag 2设计。
我们只需将天线更改为芯片并添加一些接口(UART fot bootloader)。
我们在两个方面表现出非常奇怪的行为:
- 引导加载程序中 UART 引脚上无活动
- 完全没有射频活动
我们可以通过 JTAG 访问 SoC (对闪存进行编程、开始调试)。 但没有什么事情会发生。
这很奇怪、因为在我们的第一版 PCB 射频工作正常(因此固件正确)。 我们只需将倒置 F 型天线替换为 ALA621C4芯片
需要指出的是、引导加载程序在第一个 PCB 版本上也无法正常工作。 当我们将外部 SoC 连接到 launchpad Rx/Tx 和 launchpad 电源时、我们看不到任何东西。 在相同条件下、Launchpad 上的 SoC 正在正常引导。
TI 能否检查我们的设计(请参阅下面的附件)并就此情况向我们提供一些建议?