请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在从 SPI 从器件(CC2640是 SPI 主器件)读取1020个字节的数据、但除此之外、此 SPI 事务将挂起、并且由于此看门狗正在触发热复位。
设置: IAR 7.40.3、BLE 栈2.1、TIRTOS 2.13.00.06。
我将在阻塞模式下使用 SPI。
/*将 SPI 配置为主接口,1MHz 比特率*/ SPI_Params_init (&spiParams); spiParams.bitrate = SPI_Bitrate; spiParams.frameFormat = SPI_Format; spiParams.mode = SPI_MASTER; spiParams.transferMode = SPI_MODE_BLOCKING; /*尝试打开 SPI。 // handle.spi_handle = spi_open (((uint32_t) Board_SPI0、&spiParams);
对于片选、我不使用 SPI_Control、而是使用普通的 PIN_setconfig 来使每个 SPI 事务的该值为低电平。
SPI 逻辑分析仪输出确认 SPI 事务在读取16个字节后挂起、当时它应该读取1020个字节。
您能帮我解决一些可能发生这种情况的问题吗?