This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640外部偏置选项

Guru**** 2880620 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2592, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/605704/cc2640r2f-cc2640-external-bias-option

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640CC2592CC2650

尊敬的 TI 团队:

我想将 CC2640与 CC2592配合使用以获得更远的距离。 此处的 RX_TX 引脚用于外部偏置以提高灵敏度。 使用 CC2592作为前端 PA 时、是否需要使用此引脚?

我的意思是仅 CC2592就能提供更高的灵敏度。 我是否应将 RX_TX 引脚保持未连接状态?  如果没有、请告诉我如何连接它。

此外、大多数参考设计仅显示单端操作。 我们是否有任何将差分射频馈送到 CC2592的参考原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    请参阅此参考设计 :www.ti.com/.../TIDC-CC2650-CC2592-EMK

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    感谢您的回答。
    您建议的链接使用 CC2650而不是 CC2640、CC2650没有 RX_TX 引脚用于外部偏置。
    我想知道、在将 CC2592用作 PA 时如何连接 CC2640的 RX_TX 引脚? 是否甚至需要连接它? 如果它有任何影响、那么如何连接它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    CC2650和 CC2640是相同的。 两者都在4x4和5x5封装中具有 RxTx 引脚、但在7x7封装中没有。

    总之、在使用 CC2592时、RxTx 应保持未连接状态。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Fredrik 的回复。

    在 EVM 中、CC250 RF 处于单端模式还是差分模式?

    我想在差分模式下使用 CC2640、以便获得最大功率和更远的距离。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    CC26xx LaunchPad 均采用差分配置。 由于它们使用7x7封装、因此具有内部偏置。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 Fredrik。 谢谢。