This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:不同广播间隔的电流消耗

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/606526/cc2640-current-consumption-for-different-advertising-intervals

器件型号:CC2640

您好!

我们必须为 新项目选择 TI cc2640或 Nordic nrf51芯片。 我已经使用不同的广播间隔对 cc2640的电流消耗进行了分析、并获得了几乎与通过 TI 功耗计算器计算得出的结果相同的结果。

北欧功耗计算器显示 nrf51在使用相同广播间隔时的电流消耗更低。

我得到的比较如下:

电流消耗比较

广播间隔(ms) 来自 TI 计算器的电流(mA)
适用于 cc2640
 来自北欧计算器的电流(mA)
 器件

152.5 0.14669 0.092
211.25. 0.10624 0.067
318.75 0.07082 0.045.
417.5. 0.05436 0.035.
546.25. 0.04183 0.027.
760 0.03041 0.020.
852.5 0.02725. 0.018.
102.5 0.02292 0.016.
1285. 0.01849 0.013.

这种差异是否现实、为什么 Nordic 比 TI 消耗的功率更低?

由于我们的产品对功耗至关重要、我们希望尽可能节约能源。 是否可以低于 cc2640的这些电流值?

正在等待您的回复。


此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我无法评论 nRF51值、因为该器件不是由 TI 出售的。 您是否在两个平台上进行了实际测量、并考虑了 MCU 处理能力/效率、范围/链路预算、吞吐量等 请注意、TI 引用了 ADV/连接状态下的 MCU 总电流消耗、而一些供应商仅在各自的数据表中列出了无线电电流消耗。 同样、我无法对此器件进行专门评论、但您可以使用实际开发套件进行并排评估。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JXS、

    感谢您的回复。 我已经对 cc2640进行了实际测量、结果与计算器给出的结果非常接近。 是否有可能进一步降低(通过使器件关断一段时间、然后在一段时间后再次降低 Adv),然后再降低这些电流值?

    此致

    Mbabas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mbabas、

    除 ADV 之外、您在系统中还有什么其他工作要做? 是否使用连接?

    关断需要完全启动、因此您需要使用功率分析仪来比较不同 ADV 间隔的能耗。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、mabbas、
    这种比较很难找到正确的结果。 这取决于许多原因
    +可堆叠的工作方式。 我在 TI 和 Nordic 工作。 它们的工作方式完全不同。
    +板上的组件。 TI 和 Nordic 的参考设计是不同的。
    + IC 成本。
    (笑声)