This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:如何获取适用于 CC2650 Lauchpad 的 BLE 项目示例?

Guru**** 2592230 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640, LAUNCHXL-CC2650, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600218/cc2650-how-to-get-example-an-project-of-ble-for-cc2650-lauchpad

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他部件: CC2640CC1350

您好!

我一直在 BLE 上搜索 CC2650 Launch pad 的示例项目。

应用手册中提到的 projectZero 在 CC2650 Launchpad 下的 Resource Explorer 中没有提供。

我如何从 CC2650 Launchpad 上的 BLE 示例开始?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ArunJ JoeC:

    您可以下载 ble stack v2.2.1 (www.ti.com/.../ble-stack)
    安装了 BLE 堆栈后。 您可以在 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650lp 中打开 c2650上的 ble 示例
    此外、您还可以在 docs 文件夹(C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\docs)中阅读有关 ble stack 的更多详细信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复,但您提供的链接显示,”
    抱歉! 我们找不到您的页面。"

    此致、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 www.ti.com/.../ble-stack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、抱歉。 我不注意链接。 我们必须删除")"  

    www.ti.com/.../ble-stack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么在将示例工程导入到新的工作空间后点击工程图标时 CCS 不会打开工程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能用屏幕截图来展示您在做什么吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试直接打开项目,请参阅 https://ibb.co/kxSiLv 上的屏幕截图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ArunJ JoeC:

    您能向我展示更多详细信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该从 CCS 导入它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ArunJ JoeC:

    您可以打开 CCS。 生成工作区。 然后、您将项目导入该工作区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我将其导入到了新的工作空间并将其打开。
    我关闭了它、并尝试从导入它的工作区(屏幕截图)中打开它。
    但是当 CCS 打开时,它在 Project Explorer 中不显示任何内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您从 CCS 导入工程、即使在重新启动 CCS 后、也应将工程保留在 Project Explorer 上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在关闭之前从 Project Explorer 中删除了它、并尝试直接将其打开、就像在 IAR 和 Keil 中一样、我不熟悉 CCS 和 TI-RTOS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ArunJ JoeC:

    在工作区中导入项目之后。 下次只打开此工作区。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在关闭 CCS 之前将其从 CCS 中删除、则必须再次导入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经浏览过这些示例、试图了解 RTOS 概念、这是用于连接 BLE 的移动应用? 有没有这样的例子我可以尝试作为这些例子?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ArunJ JoeC:
    如果您使用 SensorTag 示例、则可以使用 TI 的 sensortag 应用程序
    如果您要读取/写入配置文件特征上的原始数据、可以在 iOS 上使用淡蓝色
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些示例项目中是否有任何文档?
    我发现很难理解这些用例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我尝试将 SensorTag 示例与 TI sensortag 应用一起运行、但它表明、在范围内没有器件广播。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ArunJ JoeC:

    您可以下载 ble stack 2.2.1 www.ti.com/.../ble-stack
    然后您可以安装它。
    您可以在 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\docs 中阅读示例的更多详细信息
    我建议您使用 simple_peripheral 示例。 因为《TI 开发人员指南》是基于 simple_peripheral 编写的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么我无法在 TI 应用中查看广告?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您自己是否为 CC2640构建 SensorTag FW?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我执行了 project->Build Project、在编译之后点击了调试图标并运行代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您也应该构建 BIM 示例并将其下载到您的 CC2640中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ArunJ JoeC:

    SensorTag 应用有两个选项:
    1/ SensorTag 没有 OTA。
    2/ SensorTag 具有 OTA。

    +使用 SensorTag 时、没有 OTA。 您只需要 sensortag 示例的应用和堆栈固件。 您可以执行以下操作:
    -构建堆栈固件并将其下载到设备
    -选择不支持 OTA 的应用固件、然后构建、调试和运行代码。

    +使用 SensorTag 时、有 OTA。 您需要 sensortag 示例的 BIM、应用和堆栈固件。 您可以执行以下操作:
    -构建 BIM 固件并将其下载到设备。 BIM 固件是 OTA 的引导加载程序。 如果您使用了不正确的 BIM 固件、则可能会遇到一些问题。
    -构建堆栈固件并将其下载到设备
    -选择支持 OTA 的应用固件并编译、调试和运行代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS 中是否有用于下载代码的单独选项? 还是应该为此使用射频编程器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 CCS 中的"调试"按钮下载代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ArunJ JoeC:
    您可以使用 CCS 中的调试按钮下载代码、如 YiKai Chen 所说。
    您只能下载堆栈固件一次。 如果您不更改堆栈固件中的任何内容、则无需再次下载。
    在该器件上的下一次调试中、您只需下载应用固件进行调试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我可以使用 simple_Peripheral 示例在 sensortag 应用中查看广播吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ArunJ JoeC:

    是的。 您可以使用 sensortag 应用程序扫描并连接到 simple_Peripheral 示例。
    也可以在 iOS 上使用 lightblue 或在 Android 上使用 BLE Scanner。
    此外、您可以在应用商店搜索 BLE 关键字以查找其他应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    :-)我尝试了所有这些但都不起作用,我在所有项目上看到了警告符号,表示它是在较旧版本的 ARM 工具链中组成的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该在 CCS 中使用 TI ARM 编译器 v5.2.6来构建 BLE 示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何配置以使用此版本、在 CCS 中配置的版本为16.9.1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参考 e2e.ti.com/.../1957162中 的讨论、其中介绍了如何执行该操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我已经完成了这些更改、现在堆栈或应用程序正在编译、没有错误、但我得到了另一个错误。 (se screen shot https://ibb.co/d5LqYF )我使用的器件是 CC2650 Launchpad,看起来好像是为 CC2640制作的内存配置文件。
    如何解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试重新安装 BLE 堆栈并导入示例以再次进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在讨论中发现这是由于工程中的默认目标配置文件所致、我在主配置中覆盖此文件、现在工程正在编译中没有任何错误。

    我能够在 BLE Scanner 应用中看到 SimpleBlePeripheral、但无法连接(呈灰色显示)、在 TI 的 sensortag 应用中看不到任何内容。

    我先为 BLEstack 项目构建这两个代码、然后为应用程序单击"调试"按钮。(希望这是正确的方法、也可以使用射频编程器成功刻录代码)。

    在构建选项中、默认选择为 FlashROM。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试使用 TI SimpleLink Starter 应用程序来查看它是否可以扫描您的 SimpleBlePeripheral。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、现在它显示在 Simplelink Starter 应用程序上、但未连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 Android 系统?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它现在显示在应用程序上。但未连接到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ArunJ JoeC:
    您的电话及其系统是什么? 是否尝试使用其他电话进行检查
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我的手机不支持该应用程序(Redmi 2 PRIME),我尝试了另一台手机(Moto G3),其中 SimpleBLEPherhipal 显示但未连接。这两台手机都是 Android 平台。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 iOS 上尝试此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我没有 iPhone
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\hex 下的预编译十六进制 cc2650lp_simple_peripheral_rel.hex 下载到 LAUNCHXL-CC2650、它是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非您使用 CCS 创建一个预编译的十六进制文件、否则目录中没有任何预编译的十六进制文件。'

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装 BLE Stack v2.2.1后、会出现这些预编译的十六进制文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、是的、抱歉、我在工作区中搜索。
    该十六进制文件已烧录、并且正在连接。
    但这里只有一个文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、该 hex 文件在其中合并了应用程序和堆栈。