This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:如何获取适用于 CC2650 Lauchpad 的 BLE 项目示例?

Guru**** 2590600 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640, LAUNCHXL-CC2650, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600218/cc2650-how-to-get-example-an-project-of-ble-for-cc2650-lauchpad

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他部件: CC2640CC1350

您好!

我一直在 BLE 上搜索 CC2650 Launch pad 的示例项目。

应用手册中提到的 projectZero 在 CC2650 Launchpad 下的 Resource Explorer 中没有提供。

我如何从 CC2650 Launchpad 上的 BLE 示例开始?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您认为为什么不连接代码编译形式 CCS Studio 呢?

    此致、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您曾说过、当您将调试下载与 CCS 结合使用时、它确实起作用、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可以正常工作,但未连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    想法不好。 也许您可以附加您的应用并堆栈十六进制文件、以便我可以使用 LAUNCHXL-CC2650进行尝试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我您使用的 taget config .ccxml 文件是什么吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请在此链接 drive.google.com/.../0B0EBh8r0vRDaWmVfYjBCNG8wUFk 中找到 hex 文件
    默认目标文件是为 cc2640配置的、我认为这可能是一个问题、因为它不使用任何文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用默认值、在测试 simple_peripheral 示例时不会更改任何内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在任何情况下、应用程序都无法与设备连接? 为什么你们在 CC2650示例中为 CC2640提供了目标配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 simple_peripheral 示例中具有以下 targetConfigs:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这显示的是 cc240吗? 该代码是否与应用程序连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它显示 CC2640、我的建筑成果可以与应用程序连接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否为我提供指向您正在使用的 LaunchXL 示例代码的链接? 我使用的是 launchpad。 我还搜索了 TI 网站中提到的 projectZero、您能否为我提供指向 Project Zero 的链接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 BLE Stack v2.2.1中使用 simple_peripheral 示例。 如果您安装 BLE Stack v2.2.1、您可以在 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650lp\simple_peripheral 下找到示例。 对于 projectZero、它现在仅包含在 SimpleLink Academy 中。 您可以从 software-dl.ti.com/.../overview.html 下载 SimpleLink Academy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使我有相同版本的 BLE 堆栈、我也会重新下载并重试。 关于 ProjectZero 我获取的链接是 dev.ti.com/.../ 、其中没有任何可用的链接。 我下载了 simplelink Academy、其中提供了指向 cc1350的链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ArunJ JoeC:

    您可以尝试在 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650lp\simple_peripheral 中运行 simple_peripheral 示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您下载并安装 SimpleLink Academy v1.11、则可以在 C:\ti\simplelink_academe_01_11_00_0000\modules\projects\ble_projectzero 下找到 projectZero
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误:名为'project_zero_stack_cc2650'的工程已存在于工作区中!
    尝试将 projectzero 导入工作空间时出现此错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    认真地说,TI 通过零散的不可靠的示例和文档使这些事情变得非常复杂,并补充说,TI RTOS 使其变得非常繁重。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我重新安装了 BLE 堆栈、现在正在连接、感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,在哪里可以找到 BLE 堆栈中提供的示例的源代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您安装 BLE Stack v2.2.1、您可以在 c:\ti\simpllink\ble_sdk_2_02_01_18\examples 下找到示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ArunJ JoeC:
    您可以在中找到示例项目
    C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples
    您可以在中找到示例的源代码
    C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\src\examples