This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:如何为24MHz 启用 CC2640内部默认9pF?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/606626/cc2640-how-to-enable-the-cc2640-internal-default-9-pf-for-24mhz

器件型号:CC2640

是否需要启用电容阵列?

 

//*********

//启用 XOSC 电容阵列增量

//*********

#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD          0x0       //应用电容阵列增量

#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD                0x1       //不应用电容阵列增量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kelly、

    请参阅此 Wiki 文章 :processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_Tips_and_Tricks

    默认值为9pF、如果您在 CCFG 中没有更改任何内容、这就是您得到的结果。 如果需要其他值、则必须首先启用电容阵列增量、然后根据 Wiki 页面中的表设置实际的增量值。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    非常感谢您的回复。
    是否需要启用电容阵列、如果我只使用默认值9pF。

    BR
    Kelly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Fredrik、

    谢谢。

    您意味着以下设置将获得相同的结果、即默认9pF。

     #define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD              0x1       //不应用电容阵列增量

    #define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAPARRAY_Delta         0xFF      //不仅是0xFF,所有值都是可以的

    #define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD               0x0       //应用电容阵列增量

    #define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAPARRAY_Delta         0x00      // 0   9pF

     

     

    BR

    Kelly

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完全正确!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。
    非常感谢。

    BR
    Kelly