请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 您好!
是否可以从通过 UART 连接的外部 MCU 更新 GATT 服务器上的(即读取、写入)属性值? CC2541位于 HostTestRelease 上、其中添加了自定义配置文件。
我可以从客户端(Android 手机)更新属性值。 我已经仔细检查了我正在发送的 HCI 命令、如 GATT_WriteCharValue 或甚至 GATT_DiscAllCharDescs、是否正确发送、但我始终使用"给定的属性句柄在此服务器上无效"获取"ATT_ErrorRsp"。 我使用 BTool 作为我的中央设备来检查正确的句柄。
外部 MCU 是否无法通过 UART 更新 GATT 服务器?