请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件:CC2640
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我正在尝试实现 CC2640、以便通过 I2C 与外部 RTC 进行通信。
有趣的是、我尝试使用11011110的从地址、但在示波器上显示了10111100、并且以下数据字节是正确的。 似乎某种程度上地址字节已损坏、就像向左移动一位一样。
我还尝试使用地址11111111、示波器显示111111;使用10101010、示波器显示01010100。
有人以前遇到过类似的情况吗? 是否有其他设置来纠正此问题?
谢谢。