This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 找不到项目零了

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640, CC2640R2F, LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/606615/cant-find-project-zero-anymore

主题中讨论的其他器件:CC2650CC2640CC2640R2FLAUNCHXL-CC2640R2

大家好、

我在网站上找不到 Project Zero 应用程序和堆栈(适用于 CC2650 LP)源代码。 我需要将它们导入 CCS Cloud。

有人可以提供帮助?

Vito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ProjectZero 仅包含在 SimpleLink Academy 中、您可以从 software-dl.ti.com/.../overview.html 下载它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vito、

    如 YiKai 所述、您可以从提供的链接中获取适用于 CC2650/CC2640的 ProjectZero。 如链接中所述、需要 CCS Desktop。 要将 ProjectZero 与 CCS Cloud 配合使用、需要将 CC2640R2F 与 LAUNCHXL-CC2640R2 LaunchPad 配合使用。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Guru、但几个月前我在 CCS Cloud 中为 CC2650 LP 导入了 Project Zero (应用程序和堆栈)。 然后我删除了它、但现在我需要再次使用它、但我在网站上找不到它了!