This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:CC2640R2F:如何使用 RTC 中断?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/606217/ccs-cc2640r2f-cc2640r2f-how-to-use-rtc-interrupt

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

   我想使用 RTC 中断来唤醒。  我在 hal_rtc_wraper.c  中找到函数 void halSetRtcTimerEvent (uint32 rtcChan、uint32 compVal)。

但我不知道如何在 程序中应用它。

可以给我一些建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用 TI RTOS 时钟模块管理计划的唤醒。 它将根据32k 睡眠时钟(SCLK)安排唤醒。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JXS、

    是否有针对这个 RTC 的代码示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Destin、

    是的、请在 CC2640R2 SDK 中的 simple_Peripheral 示例应用中查看周期性事件。

    祝你一切顺利