This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:无法使用 OAD 的示例代码搜索 LaunchPad

Guru**** 2589330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/606545/cc2640r2f-cannot-search-the-launch-pad-with-the-example-code-of-oad

器件型号:CC2640R2F

尊敬的 TI 团队:

我想测试 OAD 的功能、并在我的 LaunchPad 上升级了 OAD 的示例代码(simple_peripheral_cc2640r2lp_app_oad_offchip、bim_oad_offchip_cc2640r2lp_app)。

然后、我使用了 BTool 软件和 SimpleLink 应用程序来扫描我的 LaunchPad、但我找不到我的器件。

请帮帮我。 或者、我是否错过了某些东西、因此我找不到它?

非常感谢
劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    您使用的是哪个版本的 SimpleLink CC2640R2 SDK? 您是否遵循 OAD 指南中的指导?

    如果您将非 OAD 简单外设刷写到器件上、您能看到它在广播吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    我的 SDK 是 simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33__win。 我遵循 OAD 指南中的指导。

    我还尝试升级 了来自 simplelink_cc2640r2_sdk_ble_example_pack_1_35_00_37 SDK 的 Glucle_sensor_sensor_sensor 示例代码、并且可以扫描我的器件(Launch Pad)。

    请帮帮我。

    非常感谢

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经在 SDK v1.35 BLE 5上试用了 CCS 片外 OAD、它可以正常工作。 但 IAR 工作平台片外 OAD 有问题。 详情请参阅以下帖子。

    e2e.ti.com/.../606782

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kel:

    我不使用 ble5stack 文件夹下的 V1.35 BLE5 SDK for OAD Off-Chip。 我在针对 OAD 片外应用的 blestack 文件夹下使用了 V1.35 BLE 的 SDK。
    您能告诉我两者之间的区别是什么? 我还将尝试刷写用于片外 OAD 的 V1.35 BLE5 SDK。

    谢谢你
    劳伦斯