请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2 大家好、
我使用基于 multi_role 示例的 cc2650LaunchPad 制作了一个项目。 现在、我必须将该项目移植到 CC2640R2 LaunchPad。 问题是 SDK 已更改、因此我遇到了一些问题。 为了使我用作新 multi_role 示例基础的移植、并添加了我编写的代码。 我构建了项目、没问题、但当我对其进行调试时、器件 无法正常工作。
调试时无广播、无活动。
如果我停止它并重置电路板、它会开始进行广播、但无法连接。 在"添加"中、如果我在调试期间按 PAUSE、则会显示错误" No source available for "0x1001a31e"、并且地址位于我不使用的 ROM 中。 不应在空闲状态停止它? 如何找到这些文件?
有人可以帮帮我吗?
谢谢、
Moniaga