This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EM-7ID-RD:BLE 实现

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650EM-7ID-RD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/606669/cc2650em-7id-rd-ble-implementation

器件型号:CC2650EM-7ID-RD

您好!

我正在使用硬件 CC2650EM-7ID-RD + SmartRF06评估板。 我正在使用外部模拟传感器和电路板。我想实施 BLE 应用、将 Tx 单元生成的 ADC 值传输到 Rx、并使用连接 GUI 在笔记本电脑上显示。我已开始使用简单的 LINK Academy 任务 创建和控制教程 BLE 的集成、但使用 的硬件与教程中提供的硬件不同。 我能否按照 CC2650EM-7ID-RD + SmartRF06评估板的相同教程进行操作? 开发 BLE 应用的开始步骤是什么?  

1)我从简单的 LINK Academy 教程开始、该教程介绍了如何 通过集成 BLE 来创建和控制任务、但使用的 硬件与该教程中提供的硬件不同。 我能否按照 CC2650EM-7ID-RD + SmartRF06评估板的相同教程进行操作?

2)开发 BLE 应用的开始步骤是什么?  

3)能否使用 BLE Device Manager 监控数据传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    步骤相似、但您可能需要修改板级配置文件、因为您使用的是 SmartRF06+CC2650EM

    2. SimpleLink Academy 是一个很好的起点,您也可以在上阅读 BLE 开发人员指南

    3.您应该使用数据包监听器来监视数据传输。